DOCA0170FR-05

Test automatique de la courbe de déclenchement

Le test automatique de la courbe de déclenchement est un test automatisé de la courbe temps-courant du disjoncteur qui permet à Service Interface de vérifier la protection long retard, court retard, instantanée et de terre.

Service Interface injecte des signaux numériques ou analogiques en fonction du type de déclencheur MicroLogic et des réglages de seuil et de temporisation de déclenchement du disjoncteur. Service Interface mesure la durée du signal de test appliqué au bout de laquelle le disjoncteur se déclenche. Ces données sont automatiquement comparées à la courbe temps-courant du disjoncteur afin de déterminer si l'appareil est dans les tolérances. Cette comparaison permet de déterminer quelles fonctions de protection spécifiques ont réussi ou échoué.

Pour effectuer le test automatique de la courbe de déclenchement, vous avez le choix entre les options suivantes :

  • Point de test préconfiguré : Les points de test sont préconfigurés et choisis en vue de minimiser le temps nécessaire pour tester correctement chaque segment de la courbe de déclenchement.

  • Point de test personnalisé : Les points de test sont définis par l'utilisateur en entrant le courant de test injecté secondaire et le temps.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.