DOCA0170FR-05

Procédure de test

Procédez comme suit pour tester automatiquement la courbe de déclenchement :

  1. Cliquez sur Test automatique de la courbe de déclenchement dans la vue de l'appareil.
    Résultat : L'écran Test automatique de la courbe de déclenchement s'affiche.
  2. Cliquez sur EXÉCUTER LE TEST.
    Résultat : Le message AVIS s'affiche.
    AVIS
    RISQUE DE COUPURE D'ALIMENTATION
    • Au cours de ces tests, le disjoncteur va se déclencher, ce qui va couper l'alimentation des équipements situés en aval.
    • Il est recommandé d'effectuer ces tests avec une planification et des précautions appropriées et conformément aux calendriers de test.
    Le non-respect de ces instructions peut entraîner des interruptions dues à une coupure d'alimentation.
  3. Lisez le message AVIS et, si vous le comprenez, cliquez sur J'AI COMPRIS.
    Résultat : La boîte de dialogue Mot de passe requis s'affiche.
  4. Entrez le mot de passe de l'administrateur MicroLogic dans la boîte de dialogue et cliquez sur CONTINUER.
  5. Réarmez et ouvrez le disjoncteur. Cliquez sur OK.
    Résultat : Le test de protection démarre.
    NOTE: Pendant le test de protection long retard :
    • Le temps d'injection et le temps restant avant déclenchement (en secondes) sont affichés.

    • Vous pouvez cliquer sur ABANDON pour arrêter le test en cours d'exécution. Cette action annule tous les tests suivants.

    NOTE: La protection court retard ne peut pas être testée si Ir x Isd > Ii.
  6. Répétez l'étape 5 pour le test suivant.
    Résultat : Le résultat du test s'affiche à la fin du test. Une fois tous les tests terminés, l'écran Résultats du test s'affiche avec :
    • la liste des fonctions de protection testées ;

    • le courant d'injection ;

    • les réglages de protection ;

    • le temps de déclenchement attendu et le temps de déclenchement réel ;

    • le résultat du test.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.