DOCA0170FR-05

Procédure de test

Procédez comme suit pour le test de déclenchement forcé :
  1. Cliquez sur Vérification de l'équipement dans la page Vue d'appareil.
  2. Cliquez sur l'onglet Équipement.
  3. Fermez le disjoncteur ou vérifiez qu'il est fermé.
  4. Cliquez sur FORCER LE DÉCLENCHEMENT.
    Résultat : Le message de sécurité DANGER s'affiche.
    DANGER
    risque d'électrocution, d'explosion ou d'arc électrique
    Ne poursuivez pas cette opération sans vous assurer que cela ne créera pas une situation dangereuse.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  5. Lisez le message de sécurité DANGER et, si vous le comprenez, cliquez sur J'AI COMPRIS.
  6. Entrez le mot de passe d'administrateur MicroLogic dans la boîte de dialogue et cliquez sur CONTINUER.
  7. Vérifiez que le disjoncteur s'est physiquement déclenché.
    Résultat : La fenêtre Table de résultats du déclenchement forcé indique que le forçage du déclenchement a réussi.
    NOTE: Si nécessaire, cliquez sur RÉPÉTER.

    Résultat : La procédure de test reprend à partir de l'étape 4.

    Le message de sécurité AVERTISSEMENT s'affiche.

    AVERTISSEMENT
    Risque lié à l'exécution du test d'injection
    Veillez à réarmer et à fermer le disjoncteur avant d'exécuter un test d'injection.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  8. Cliquez sur ANNULER pour fermer la boîte de dialogue Table de résultats du déclenchement forcé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?