DOCA0170FR-05

Détection des déclencheurs

@UpdatedD2
Une fois que le PC est connecté au déclencheur MicroLogic communicant à tester via Service Interface , vous pouvez démarrer le logiciel EPC.

Procédez comme suit pour détecter les appareils :

  1. Cliquez sur Lancer la détection des équipements dans l'écran d'accueil du logiciel EPC.
    Résultat : La fenêtre Ajouter des équipements s'affiche.
  2. Cliquez sur USB/SÉRIE pour l'option Rechercher des appareils via.
  3. Sélectionnez l'appareil à tester ou cliquez sur RECHERCHER DES APPAREILS.
  4. Sélectionnez l'appareil à tester dans la liste et cliquez sur AJOUTER DES ÉQUIPEMENTS.
    Résultat : La boîte de dialogue Détails du projet s'affiche.
  5. Entrez les détails du projet et du client, puis cliquez sur SUIVANT.
    Résultat : La vue de l'appareil s'affiche.
  6. Cliquez sur CONNECTER À L'ÉQUIPEMENT.

    Résultat : Les boutons suivants s'affichent pour l'appareil sélectionné :

    • Configuration

    • Vérification de l'équipement

    • Micrologiciel

    • Test automatique de la courbe de déclenchement

    • Test d'interverrouillage sélectif de zone

    • Préparer les tests d'injection primaire

    Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne d' EcoStruxure Power Commission .

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.