DOCA0170FR-05

Rapport de test

  1. Cliquez sur Rapports > Rapport du projet .

    Résultat : le rapport du projet généré s'affiche dans un nouvel onglet.

  2. Selon le cas, enregistrez ou imprimez le rapport du projet.

Ces rapports confirment que le test ZSI vérifie le câblage entre les disjoncteurs raccordés dans un système ZSI.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?