DOCA0170FR-05

Compatibilité des déclencheurs MicroLogic

Disjoncteurs MasterPact NT/NW , ComPacT NS et PowerPacT à châssis P et R

Le tableau suivant indique les fonctions applicables aux déclencheurs MicroLogic  :

Déclencheur MicroLogic

Configuration

Test automatique de la courbe de déclenchement par injection secondaire

Test de déclenchement forcé

Test ZSI

Préparation des tests d'injection primaire

Famille

Type

Inhibition de la mémoire thermique

Inhibition de la protection contre les défauts à la terre

 

Déclencheurs non communicants

MicroLogic 2.0, 3.0, 5.0

Déclencheurs communicants

MicroLogic 2.0 A, 3.0 A, 5.0 A, 7.0 A

@updatedD1

MicroLogic 2.0 E, 5.0 E

@updatedD1

MicroLogic 5.0 P, 7.0 P

MicroLogic 5.0 H, 7.0 H

MicroLogic 6.0 A, 6.0 E

@updatedD1

MicroLogic 6.0 P, 6.0 H

Ces déclencheurs MicroLogic peuvent être montés dans les disjoncteurs suivants :

  • Disjoncteurs MasterPact NT/NW

  • Disjoncteurs ComPacT NS

  • @updatedD1
    Disjoncteurs PowerPacT P et R

NOTE: En raison de ses limites, le déclencheur MicroLogic 6.0 non communicant ne peut pas être testé via Service Interface et le logiciel EPC.

Disjoncteurs EasyPact MVS

Le tableau suivant indique les fonctions applicables aux systèmes de déclenchement ET :

Systèmes de déclenchement ET

Configuration

Test automatique de la courbe de déclenchement par injection secondaire

Test de déclenchement forcé

Test ZSI

Préparation des tests d'injection primaire

Famille

Type

Inhibition de la mémoire thermique

Inhibition de la protection contre les défauts à la terre

 

Systèmes de déclenchement non communicants

ET 2.I, ET 5S

Systèmes de déclenchement communicants

ETA 2.I, ETA 5S

ETV 2.I, ETV 5S

ETA 6G, ETV 6G

Ces systèmes de déclenchement peuvent être montés dans des disjoncteurs EasyPact MVS .

NOTE: En raison des limites du système de déclenchement, l'unité ET 6G non communicante ne peut pas être testée via Service Interface et le logiciel EPC.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.