8536IB1904TR-04

TeSys island Konsepti

TeSys island , daha çok düşük voltaj yüklerinin doğrudan kontrolü ve yönetimi için bir otomasyon mimarisi içinde entegre işlevler sağlayan modüler, çok işlevli bir sistemdir.TeSys island motorları değiştirebilir, korumaya yardımcı olabilir ve motorları ve elektrik kontrol paneline takılı 80 A’ya (AC1) diğer elektrik yüklerini yönetebilir.

Bu sistem, TeSys avatars konseptine göre tasarlanmıştır. Bu avatars :

  • Otomasyon işlevlerini hem mantıksal hem de fiziksel açıdan temsil eder

  • TeSys island ’ın konfigürasyonunu belirler

TeSys island ’ın mantıksal yönleri, ürünün ve uygulama yaşam döngüsünün şunlar dahil olmak üzere tüm aşamalarını kapsayan yazılım araçları ile yönetilir: tasarım, mühendislik, hizmete alma, çalıştırma ve bakım.

Fiziksel TeSys island , tek DIN rayına takılı ve modüller arasında dahili iletişim sağlayan yassı kablolarla birbirine bağlı bir grup aygıttan oluşur. Otomasyon ortamı ile harici iletişim, tek veri yolu haberleşme modülü üzerinden sağlanır ve TeSys island , ağ üzerinde tek düğüm olarak görülür. Diğer modüller arasında, geniş bir operasyonel işlev yelpazesini kapsayan, starterler, güç arayüzü modülleri, analog ve dijital I/O modülleri, voltaj arayüzü modülleri ve SIL (IEC 61508 standardına göre Safety Integrity Level (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi)) arayüzü modülleri sayılabilir.

TeSys island'a Genel Bakış

Haberleşme Modülü

Güç Arayüzü Modülü

Analog I/O Modülü

Standart Starter

Dijital I/O Modülü

SIL Starteri

Voltaj Arayüzü Modülü

SIL Arayüzü Modülü

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?