SIL Starterlerin Kontak Durumu
Bir SIL grubuna ait SIL* starterlerin durumu, SIM Ayna Giriş/Çıkış bağlantıları üzerinden bildirilir. Bu durum, ayna kontaklarının Preventa XPS modülüne (ya da eşdeğerine) bağlandığı Kablolama Kategorisi 2* mimarilerinin uygulanmasını sağlar. Bu konfigürasyonlar, mekanik olarak bağlı bir kontak elemanı tarafından elektromekanik aygıtların doğrudan izleme olanaklarını sağlar. Bu da %99’a varan tanılama kapsamı sunmaktadır. EN ISO 13849-1, Tablo E.1 – Tanılama kapsamı için hesaplamalara bakın.
SIL Starter Kontak Durumu
|
SIL Grubu Durumu |
Ayna Giriş/Çıkış Durumu |
|---|---|
|
Tüm SIL Starterler açık |
Ayna Giriş/Çıkış kontağı kapalı |
|
En az bir SIL Starter kapalı |
Ayna Giriş/Çıkış kontağı açık |
|
TeSys island’da güç yok ya da güvenlik işlevi hata tespit etti |
Ayna Giriş/Çıkış kontağı açık |