8536IB1904TR-04

SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 1, Kablolama Kategorisi 2 Konfigürasyonu

NOT: IEC 61508 standardına göre Safety Integrity Level (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi). ISO 13849’a göre Kablolama Kategorisi 2. EN/IEC 60204-1’e göre Durdurma Kategorisi 1.

Durdurma Kategorisi 1, “durdurmanın sağlanması için makine aktüatörlerine güç beslemesinin devam ettiği ve daha sonra durma sağlandığında gücün kesildiği kontrollü bir durma” olarak tanımlanır.

Acil durdurma tetiklendiğinde önce harici bir aygıta (örneğin bir PLC ya da tahrik) durdurma komutu gönderilir. Bu şekilde proses, gücün anında kesilmesi yerine kontrollü biçimde durdurulur. SIL Durdurma Komutu, önceden tanımlanmış bir süre sonunda ilgili SIL grubundaki SIL avatarlar üzerindeki yüklerin enerjisini kesmek üzere SIM’e gönderilir.

Önerilen kurulum, SIL Durdurma gerçekleşmeden önce işlemin doğru biçimde durdurulmasının sağlanması için bir PLC kullanmaktadır.

Durdurma komutu, doğrudan PLC’nin dijital girişine ya da PLC tarafından okunan dijital girişlerinden biri kullanılarak bir TeSys™ island Dijital I/O Modülüne yönlendirilebilir. PLC, bir durdurma komutu girişi aldığında, hedeflenen TeSys island avatarına bir çalışma durdurma komutu vererek kontrollü bir durdurma başlatır.

Durdurma Komutu

Avatar A1

Kablolama Kategorisi 2, Durdurma Kategorisi 1

SIL Grubu 1

Kontrollü Durdurma Kategorisi 1 komutu

Motor

PLC

Kontrolsüz durdurma

Çalışma durdurma komutu

Örnek: İki Yönlü Motor — SIL Durdurma, W. Cat 1/2 — Durdurma Kategorisi 1, Kablolama Kategorisi 2 Konfigürasyonu

Lejant Örnek: İki Yönlü Motor — SIL Durdurma, W. Cat 1/2 — Durdurma Kategorisi 1, Kablolama Kategorisi 2 Konfigürasyonu

Mekanik kilitleme

Kontrollü durdurma

Paralel bağlantı

Durdurma Kategorisi 1

Ters bağlantı

Ön devre kesici

Yassı kablolu konnektör

PLC

SIL arayüzü modülü (SIM)

Haberleşme modülü

Preventa XPS-UAF Modülü

Giriş

Acil durdurma düğmesi

Başlat

S2 Başlatma Düğmesi

Uzantı

Güç kaynağı

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?