8536IB1904TR-04

Kablolama Kategorisi 2

Güvenlikle ilgili sensör elemanı bir Preventa XPS modülüne (ya da eşdeğeri) bağlanır. Preventa XPS modülü (ya da eşdeğeri) çıkışları, SIL* arayüzü modülünün SIL-IN/SIL Common (SIL-GİRİŞ/SIL Ortak) girişlerine bağlanır.

Kategori 2 gereksinimlerini karşılamak için ayna kontağı geri bildiriminin (Ayna Giriş/Ayna Çıkış), ayna kontağının harici tanılamasını gerçekleştiren bir Preventa XPS modülü (ya da eşdeğeri) tarafından izlenmesi gerekmektedir. Ayna kontağı durma durumunda kapanmazsa, bir sonraki tekrar başlatma SIL grubundaki tüm SIL starterler için engellenir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?