8536IB1904TR-04

Korumalı Kablo Yalıtımı

TEHLİKE
EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI
Güvenlikle ilgili sistemin kablolarını, ISO 13849-2’ye göre bağladığınızdan emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Güvenlikle ilgili sistemin kablolarında kısa devre ya da çapraz devre oluşabiliyor ve bunlar öncesindeki aygıtlar tarafından tespit edilemiyorsa, ISO 13849-2’ye göre korumalı kablo takılması gereklidir.

Korumasız kablo kullanıldığında, kısa devre durumunda güvenlik işlevinin iki sinyali (her iki kanal), bir kablo zarar görürse harici voltaja bağlanabilir. Bu durumda güvenlik işlevi artık çalışmaz.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?