8536IB1904TR-04

Örnek Mimariler

TeSys™ island işlevsel güvenliği için aşağıdaki mimariler mevcuttur:

  • SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 0, Kablolama Kategorisi 1*

  • SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 0, Kablolama Kategorisi 2

  • SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 1, Kablolama Kategorisi 2

  • SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 0, Kablolama Kategorisi 3/4

  • SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 1, Kablolama Kategorisi 3/4

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?