8536IB1904TR-04

SIL Starterler

UYARI
EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI
İşlevsel güvenlikle ilgili tüm talimatlar için TeSys™ island İşlevsel Güvenlik Kılavuzu, 8536IB1904’e bakın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

SIL* starterler, standart starterlerle benzer işlevlere sahiptir ancak bir SIL arayüzü modülüyle ilişkilidir.

SIL starterlerin ana işlevleri şunlardır:

  • Durdurma Kategorisi 0 ve Durdurma Kategorisi 1* işlevselliği sağlar.

  • Yükler için çalışma kontrolü sağlar

  • Yükle ilgili elektrik verilerini ölçer

  • Bir voltaj arayüzü modülü (VIM) TeSys island ’a takılı olduğunda enerji izleme verileri sağlar

Tek TeSys avatar işlevi için birden fazla SIL starter gerekiyor olabilir. Örneğin, avatar İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 1/2* iki SIL starter içermektedir. Ayrıca SIL starterlerin kullanıldığı avatars 'da her zaman bir SIL arayüzü modülü bulunur.

SIL starterleri şunlara bağlıdır:

  • Bir devre kesiciye yukarı akış şeklinde

  • Yüke aşağı akış şeklinde

SIL starterler, haberleşme modülü ile iletişim kurarak çalışma verilerini gönderir ve komutları alır.

SIL Starter Değerleri

Güç Değerleri

Amper

Model

kW

hp

4

5

0,18-9

TPRSS009

11

15

0,5-25

TPRSS025

18,5

20

0,76-38

TPRSS038

30

40

3,25-65

TPRSS065

37

40

4-80

TPRSS080

SIL Starter Özellikleri

Yassı kablo (soldaki modüle bağlantı için)

İsim etiketi

LED durum göstergeleri

Mobil köprü

Yukarı akış güç bağlantıları

Aşağı akış güç bağlantıları

QR kodu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?