8536IB1904TR-04

Kablolama Kategorisi 4

Tek hata, güvenlik işlevinin kaybolmasına neden olmaz. Tek hata, güvenlik işlevinde bir sonraki talepte ya da öncesinde tespit edilir. Bu tespit mümkün değilse, tespit edilmeyen hataların birikmesi güvenlik işlevinin kaybolmasına neden olmaz.

Kategori 4 gereksinimlerini karşılamak için SIL * starterin ayna kontağı geri bildiriminin (Ayna Giriş/Ayna Çıkış), ayna kontağının harici tanılamasını gerçekleştiren bir Preventa XPS modülü (ya da eşdeğeri) tarafından izlenmesi gerekmektedir. Ayna kontağı durma durumunda açılmazsa, bir sonraki tekrar başlatma SIL grubundaki tüm SIL starterler için engellenir. Güvenlikle ilgili sensör elemanı bir Preventa XPS modülüne (ya da eşdeğeri) bağlanır. Preventa XPS modülü (ya da eşdeğeri) çıkışları, SIL arayüzü modülünün SIL-GİRİŞ/SIL Ortak girişlerine bağlanır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?