SIL Starter
Aşağıdaki veriler, SIL* starterlerin performans seviyesinin tanımlanmasına yardımcı olur.
|
B10: 1.000.000 |
|
Tehlikeli arızaların %’si*: %73 |
|
B10d: 1.369.863 |
Varsayılan çalışma sayısı = 131.400 döngü/yıl (ortalama 15 döngü/saat)
SIL starterin hesaplanan değerleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir:
Tek Kanallı SIL Starter
|
Kablolama Kategorisi* |
SFF |
HFT |
MTTFd (yıl) |
DC |
|---|---|---|---|---|
|
Kategori 1 |
%27 |
0 |
100 yıl |
İlgili değil |
|
Kategori 2 – Doğrudan İzleme |
%90 |
0 |
100 yıl |
≥ %90 |
Çift Kanallı SIL Starter
| Kablolama Kategorisi | SFF | HFT | MTTFd (yıl) | DC |
|
Kategori 3 |
%27 |
0 |
100 yıl |
≥ %90 |
|
Kategori 4 |
%90 |
0 |
100 yıl |
≥ %99 |
Mimariye ve test aralığına bağlı olarak SIL starterlerin PFHd ve PFD’si arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda verilmiştir:
SIL Starterler — PFHd ve PFD
|
Kablolama Kategorisi |
PFH (IEC 61508) |
PFD (IEC
61508) |
PFD (IEC
61508) |
|---|---|---|---|
|
Kategori 1 |
1,10E-06 |
4,80E-02 |
4,82E-03 |
|
Kategori 2 – Doğrudan İzleme |
1,10E-06 |
4,82E-03 |
5,06E-04 |
|
Kategori 3 |
4,5E-09 |
— |
1,30E-04 |
|
Kategori 4 |
2,5E-10 |
— |
2,5E-06 |
SIL 2’ye kadar seviyeler için, IEC 61508-2 Tablo 3 ve EN 62061 Tablo 5’te tanımlanan mimari gereksinimler karşılanmaktadır.
SIL 2 mimari kısıtlamalarını karşılamak için bir Kategori 2 mimarisi gereklidir (Ayna Giriş/Ayna Çıkış doğrudan izleme kullanılarak sağlanır).