8536IB1904TR-04

SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 0, Kablolama Kategorisi 1 Konfigürasyonu

NOT: IEC 61508 standardına göre Safety Integrity Level (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi). ISO 13849’a göre Kablolama Kategorisi 1. EN/IEC 60204-1’e göre Durdurma Kategorisi 0.

Motorun SIL Durdurması, doğrudan acil durdurma düğmesinin kontağının açılması ile kontrol edilir.

SIL Durdurma

Avatar A1

Kablolama Kategorisi 1, Durdurma Kategorisi 0

SIL Grubu 1

PLC

Motor

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?