8536IB1904TR-04

EN ISO 13849 Standardı

Bu Avrupa Standardı, kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçalarının güvenlik işlevleri ve kategorileri için tehlike analizi, risk değerlendirmesi ve testi dâhil olmak üzere doğrulama sürecini tanımlar. Güvenlik işlevlerinin ve kategorilerin gereksinimlerinin açıklamaları, genel tasarım ilkelerini kapsayan ISO 13849-1’de verilmektedir. Bazı doğrulama gereksinimleri geneldir ve bazıları kullanılan teknolojiye özeldir. EN ISO 13849-2, kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçalarının test edilmesi ile doğrulama işlemlerinin yapılacağı koşulları da belirtmektedir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?