8536IB1904TR-04

Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL)

IEC 61508 standardı, güvenlik işlevleri için dört güvenlik bütünlüğü seviyesi (SIL) tanımlamaktadır.

SIL 1, en düşük bütünlük seviyesiyken SIL 4 en yüksek seviyedir.

Tehlike analizi ve risk değerlendirmesi, gerekli güvenlik bütünlüğü seviyesinin belirlenmesinin temelini oluşturur.

Bu bilgi, ilgili işlev zincirinin bir güvenlik işlevi olarak kabul edilip edilmeyeceğine ve hangi tehlike potansiyelini kapsaması gerektiğine karar vermek için kullanılır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?