8536IB1904TR-04

Durdurma Kategorileri (EN/IEC 60204-1)

Durdurma kategorisi, tahrik edilen yükün enerjisinin kesilmesi yöntemi ile ilgilidir ve Durdurma işlevini tetikleyen harici güvenlikle ilgili alt sisteme bağlıdır. Harici güvenlikle ilgili alt sistem, Preventa™ XPS modülleri gibi aygıtlarla sağlanabilir.

Durdurma Kategorisi 0

Durdurma Kategorisi 0, makine hareketinin, makine aktüatörlerinden elektrik gücünün anında kesilmesi ile durdurulması olarak tanımlanır. Durdurma Kategorisi 0, kontrolsüz bir durdurma şeklidir.

Durdurma Kategorisi 1

Durdurma Kategorisi 1, makine hareketinin, durdurma süreci boyunca makine aktüatörlerine elektrik gücü sağlanmaya devam ederken durdurulması olarak tanımlanır. Durdurma işlemi tamamlandığında elektrik gücü kesilir. Durdurma Kategorisi 1, kontrollü bir durdurma şeklidir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?