8536IB1904TR-04

Aygıt Kullanım Kontrolleri

SIL* starter kontaktör döngülerinin kabul edilebilir kullanım ömrü değerleri içinde olduğunu doğrulamak için aşağıdaki tabloda açıklanan kontrolleri gerçekleştirin.

1

TeSys™ island DTM ya da OMT’nin Aygıt TANILAMA özelliğini kullanarak her SIL starteri için aygıt varlık bilgilerine erişin.

2

Kontaktör Döngüsü Sayısı B10d (=1.369.863) değerinden yüksekse SIL starteri değiştirin.

3

Değilse bir sonraki bakımı programlamak için Kontaktör Döngüsü Sayısı değerini kullanın. Bkz. Bakım Programı.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?