Kablolama Kategorisi 2 için Mimari Gereksinimler
Kategori 2 için belirlenmiş mimari, EN ISO 13849-1, 6.2.5’te tanımlanmaktadır.
|
I: giriş aygıtı |
m: izleme |
|
L: mantık |
TE: test ekipmanı |
|
O: çıkış aygıtı |
OTE: TE çıkışı |
|
im: bağlantı yöntemi |
Kablolama Kategorisi 2’nin kontrol sisteminin güvenlikle ilgili bölümü SRP/CS’nin, işlevlerinin, makine kontrol sistemi tarafından uygun aralıklarla kontrol edilmesini sağlayacak şekilde tasarlanması gerekir.
Tek kanallı mimaride bir SIM, bir SIL* starter ile ilişkilidir.
Özellikle Kablolama Kategorisi 2 için ayna kontağı Preventa™ XPS modülüne (ya da eşdeğerine) bağlanır. Ayna kontak geri bildirim hattının durumu, Preventa XPS modülünün (ya da eşdeğeri) çıkış durumuna eşit değilse Preventa XPS modülü (ya da eşdeğeri), ikinci bir başlatmayı engeller.