8536IB1904TR-04

SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 1, Kablolama Kategorisi 3/4

Örnek: SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 1, Kablolama Kategorisi 3/4 *

Örnek için Gösterge: SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 1, Kablolama Kategorisi 3/4

Paralel bağlantı

S2 Başlatma Düğmesi

Ters bağlantı

Giriş

Güç kaynağı

Başlat

Yassı kablolu konnektör

Uzantı

SIL Arayüzü Modülü (SIM)

Kontrollü durdurma

Preventa XPS-UAF Modülü

Durdurma Kategorisi 1

Acil durdurma düğmesi (S1)

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?