8536IB1904TR-04

Kablolama Kategorisi 3

Tek hata güvenlik işlevinin kaybolmasına neden olmaz ve uygun durumlarda tek hata, güvenlik işlevine ait bir sonraki talepte ya da öncesinde tespit edilecektir.

Kategori 3 gereksinimlerini karşılamak için SIL * starterin ayna kontağı geri bildiriminin (Ayna Giriş/Ayna Çıkış), ayna kontağının harici tanılamasını gerçekleştiren bir Preventa XPS modülü (ya da eşdeğeri) tarafından izlenmesi gerekmektedir. Ayna kontağı durma durumunda açılmazsa, bir sonraki tekrar başlatma SIL grubundaki tüm SIL starterler için engellenir. Güvenlikle ilgili sensör elemanı bir Preventa XPS modülüne (ya da eşdeğeri) bağlanır. Preventa XPS modülü (ya da eşdeğeri) çıkışları, SIL arayüzü modülünün SIL-GİRİŞ/SIL Ortak girişlerine bağlanır.

Dolaylı izleme durumunda grup durumunun harici izlemesi, SIL Durdurmanın gerçekleşme süresinden daha uzun süre kalması için 2 ya da 4 durumlarına bakmalıdır. Durum bilgisini, grup SIL starterlerinin bir sonraki başlatılmasını önlemek için kullanın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?