8536IB1904TR-04

IEC 61508 Standardı

IEC 61508 standardı, elektrikli/elektronik/programlanabilir elektronik güvenlikle ilgili sistemlerde işlevsel güvenliği ele almaktadır.

Tek bir bileşen yerine tüm işlev zinciri (örneğin sensörden mantık işleme üniteleri üzerinden aktüatöre kadar) bir ünite olarak kabul edilmektedir.

Bu işlev zincirinin, bir bütün olarak ilgili güvenlik bütünlüğü seviyesinin gereksinimlerini yerine getirmesi gerekmektedir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?