8536IB1904TR-04

SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 1, Kablolama Kategorisi 2

Örnek: SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 1, Kablolama Kategorisi 2 *

Örnek için Gösterge: SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 1, Kablolama Kategorisi 2

Mekanik kilitleme

Giriş

Paralel bağlantı

Başlat

Ters bağlantı

Uzantı

Yassı kablolu konnektör

Kontrollü durdurma

SIL arayüzü modülü (SIM)

Durdurma Kategorisi 1

Güç kaynağı

Ön devre kesici

Acil durdurma düğmesi (S1)

PLC

S2 Başlatma Düğmesi

Haberleşme modülü

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?