Ortalama Tehlikeli Arıza Frekansı [h-1] (PFH). (Tehlikeli arıza, IEC 61508-4’te tanımlandığı gibi)
Güvenlik işlevini korumak için IEC 61508 standardı, gerekli SIL’e* bağlı olarak hataların önlenmesi ve tespit edilen hataların kontrol edilmesi için çeşitli seviyelerde tedbirler gerektirmektedir.
Bir güvenlik işlevinin tüm bileşenlerinin, tespit edilen hataların kontrol edilmesi için uygulanan tedbirlerin etkinliğinin belirlenmesi için bir olasılık değerlendirmesine tabi tutulması gerekmektedir.
Bu değerlendirme güvenlikle ilgili bir sistem için PFH’yi (Ortalama Tehlikeli Arıza Frekansı’nı* [h-1]) belirler. Bu, saat başına, güvenlikle ilgili bir sistemin tehlikeli bir şekilde arızalanması ve güvenlik işlevinin gerektiği gibi gerçekleştirilmemesi olasılığıdır.
SIL’e bağlı olarak PFH’nin tüm güvenlikle ilgili sistem için belirli değerleri aşmaması gerekmektedir.
Bir işlev zincirinin her bir PFH değeri eklenir. Sonuç, standartta belirtilen maksimum değeri geçmemelidir.
|
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi |
Yüksek Talepte ya da Sürekli Talepte Ortalama Tehlikeli Arıza Frekansı* [h-1] (PFH) |
|---|---|
|
4 |
10-9 ≤ — < 10-8 |
|
3 |
10-8 ≤ — < 10-7 |
|
2 |
10-7 ≤ — < 10-6 |
|
1 |
10-6 ≤ — < 10-5 |