8536IB1904TR-04

SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 0, Kablolama Kategorisi 2

Örnek: SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 0, Kablolama Kategorisi 2 *

Örnek için Gösterge: SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 0, Kablolama Kategorisi 2

Mekanik kilitleme

Acil durdurma düğmesi (S1)

Paralel bağlantı

Preventa XPS-UAF Modülü

Ters bağlantı

Başlatma düğmesi (S2)

Güç kaynağı

Giriş

Yassı kablolu konnektör

Başlat

SIL arayüzü modülü (SIM)

Uzantı

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?