8536IB1904TR-04

TeSys island’da İşlevsel Güvenlik

TeSys™ island, EN/IEC 60204-1’e göre Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevleri için konfigürasyonları oluşturmak amacıyla belirli avatarlar ve fiziksel aygıtlar sağlar. TeSys avatarlar, island üzerindeki fiziksel modüllerin dijital olarak temsil edilmiş halleridir. Bununla birlikte TeSys island güvenlik işlevi, yalnızca elektro-mekanik donanım bileşenlerine bağlıdır. İlgili aygıtlar SIL* starter ve SIL arayüz modülüdür. Diğer bir önemli konsept SIL grubudur: bir SIL arayüzü modülüyle ilişkilendirilmiş ve aynı güvenlik işlevini takip eden bir avatar grubu. Bir island içinde birden fazla SIL grubu bulunabilir.

TeSys island’in, bir makine ya da sistem/prosesin işlevsel güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için daha geniş bir güvenlikle ilgili sistemin güvenlikle ilgili elemanlarına entegre edilmesi gerekmektedir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?