8536IB1904TR-04

Güvenlikle İlgili Sensör Elemanı

SIM modülü aşağıdakilere yukarı akış şeklinde takılır:

  • 24 Vdc kaynak

  • güvenlikle ilgili sensör elemanı ya da bir Preventa XPS modülü (ya da eşdeğeri).

SIM modülü, çift kanallı güvenlikle ilgili sensör elemanlarıyla kullanımı sağlamak için iki giriş kanallı olarak tasarlanmıştır. Daha yüksek hata toleransı için iki giriş kanallı mimari önerilmektedir.

Aşağıdaki kablolama şemaları SIM Kanalı Kablolama Şemaları için Lejant’ı göstermektedir.

SIM — Tek Kanallı Kablolama

SIM — İki Kanallı Kablolama

SIM Kanalı Kablolama Şemaları için Lejant

Acil durdurma düğmesi (S1)

Yassı kablolu konnektör

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?