Donanım Hata Toleransı (HFT) ve Güvenli Arıza Oranı (SFF)
IEC 61508 standardı, güvenlikle ilgili sistem SIL’ine * bağlı olarak, Güvenli Arıza Oranı (SFF) olarak gösterilen, güvenli arızaların belirli bir oranı ile bağlantılı olarak özel bir donanım hatası toleransı (HFT) gerektirmektedir.
HFT, bir sistemin bir ya da birden fazla donanım hatasına rağmen gerekli güvenlik işlevini gerçekleştirmesi yeteneğidir.
Bir sistemin SFF’si, güvenli arızaların hızının, sistemin toplam arıza hızına oranı olarak tanımlanır.
IEC 61508’e göre bir sistemin maksimum elde edilebilir SIL’i, kısmen sistemin HFT ve SFF’si tarafından belirlenir.
Bu türler, standardın güvenlikle ilgili elemanlar için tanımladığı kriter temelinde belirlenmektedir.
|
SFF |
HFT Tip A Alt Sistem |
HFT Tip B Alt Sistem |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
|
|
< %60 |
SIL 1 |
SIL 2 |
SIL 3 |
— |
SIL 1 |
SIL 2 |
|
%60 – < %90 |
SIL 2 |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 1 |
SIL 2 |
SIL 3 |
|
%90 – < %99 |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |
SIL 2 |
SIL 3 |
SIL 4 |
|
≥ %99 |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |