8536IB1904TR-04

SIL Avatarı Kablolaması

Bu bölümdeki kablolama şemaları SIL* avatarları içindir. Aşağıdaki tablo, bu bölümdeki şemaların lejantıdır.

Kablolama Şemaları Lejantı

Mekanik kilitleme

Paralel bağlantı

Ters bağlantı

Elektrik devresi

Anahtar - SIL Durdurma, W. Cat 1/2 *

Tek Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 1/2

İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 1/2

İki Hızlı Motor - SIL Durdurma, W. Cat 1/2

İki Hızlı İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 1/2

Anahtar - SIL Durdurma, W. Cat 3/4 *

Tek Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 3/4

İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 3/4

İki Hızlı Motor — SIL Durdurma, W. Cat 3/4

İki Hızlı İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 3/4

Tek Yönlü Konveyör - SIL Durdurma, W. Cat 1/2

İki Yönlü Konveyör - SIL Durdurma, W. Cat 1/2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?