8536IB1904TR-04

SIL Avatarları

SIL Durdurma işlevlerinde kullanılabilecek SIL* avatarları:

  • Anahtar - SIL Durdurma, W. Cat 1/2

  • Anahtar - SIL Durdurma, W. Cat 3/4

  • Tek Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 1/2

  • Tek Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 3/4

  • İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 1/2

  • İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 3/4

  • İki Hızlı Motor - SIL Durdurma, W. Cat 1/2

  • İki Hızlı Motor - SIL Durdurma, W. Cat 3/4

  • İki Hızlı İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 1/2

  • İki Hızlı İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 3/4

  • Tek Yönlü Konveyör - SIL Durdurma, W. Cat 1/2

  • İki Yönlü Konveyör - SIL Durdurma, W. Cat 3/4

SIL avatarları, SIL starterleri, standart starterler ve SIL avatarlarının atandığı SIL grubunu yöneten gerekli SIL arayüzü modülünden oluşur.

NOT: SIL avatarları, düşük frekanslı çalışma komutlarına (yıllık ortalama 15 başlatma/durdurma döngüsünden az) sahip uygulamalar için tasarlanmıştır.

SIL Starter

Standart Starter

SIL Arayüzü Modülü

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?