8536IB1904TR-04

Kablolama Kategorisi 4 için Mimari Gereksinimler

Kategori 4 için belirlenmiş mimari, EN ISO 13849-1, 6.2.7’de tanımlanmaktadır.

Kategori 4 için belirlenmiş mimari, (EN ISO 13849-1)

im: bağlantı yöntemi

L1, L2: mantık

c: çapraz izleme

m: izleme

I1, I2: giriş aygıtı, ör. sensör

O1, O2 : çıkış aygıtı, ör. ana kontaktör

İzleme için verilen kesintisiz çizgiler, kategori 3 için tanımlanan mimaridekinden daha yüksek tanılama kapsamını temsil etmektedir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?