8536IB1904TR-04

SIL Arayüzü Modülü

TeSys™ island SIL* arayüzü modülü (SIM), island’ın İşlevsel Güvenlik özelliğinin etkinleştirilmesi için gerekli bir aksesuar modülüdür.

SIL Durdurma işlevi, herhangi bir dijital iletişim ya da haberleşme modülü müdahalesi olmadan sadece elektromekanik yöntemlerle sağlanır.

SIM:

  • bir harici Preventa™ XPS modülü (ya da eşdeğeri) ile bağlantı kurar

  • SIL grubunun durdurma işlevi komutunu verir

  • haberleşme modülü ile çalışma ile ilgili veri alışverişi yapar

  • ön yüzdeki LED’ler aracılığıyla çalışma ile ilgili bilgileri bildirir

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?