8536IB1904TR-04

Kategori 2 için Dolaylı İzlemenin Uygulanması

Tanılama kapsamında kategori 2 gereksinimlerine (DC>%60) ulaşmak için grup durumunun harici izlemesinin, makineyi durdurmak (devre kesici şönt açma vb.) ya da tehlikeli alanlara erişimi önlemek (koruma kilidi) için ikincil bir mekanizmayı tetikleyecek şekilde oluşturulması gerekir.

Her SIL* grubu, çalışma durumunu gösteren beş durumla ilişkilendirilmiştir. Durum 0, bu yuvada bir SIL grubu bulunmadığını gösterir. TeSys island, island’da 10 taneye kadar SIL grubunu destekler.

SIL Durdurma işlevi için SIL grubu durumu:

  • 0 = SIL grubu, sistem konfigürasyonunda mevcut değil

  • 1 = SIL grubu, avatar Aygıt Olayından etkilendi

  • 2 = Durdurma Komutu alındı, SIL starterleri henüz açık değil

  • 3 = Durdurma Komutu verildi, tüm SIL starterleri açık

  • 4 = Durdurma Komutu, yalnızca bir SIL arayüzü modülü (SIM) giriş kanalına verildi (jumper ya da SIM girişi kablolaması bir soruna neden oluyor) ancak SIL starterleri başarıyla açıldı

  • 5 = Normal çalışma, SIL starterleri açılabilir ya da kapanabilir

Durum 5, normal çalışma durumuyken Durum 3, normal SIL Durdurma durumudur. Durum 1, bir yazılım sürümü ya da SIL starterle iletişim sorununu gösterir. Durum 2 ve 4, SIM, SIL Starterler ya da SIL Durdurma kablolamasıyla ilgili, SIL Durdurma ile bağlantılı sorunları gösterir. Dolaylı izleme, durum 2 ya da 4'ün bir SIL Durdurmanın harekete geçme süresinden daha uzun bir süre devam edip etmediğini izlemeli ve durum bilgisini, makineyi durdurmak amacıyla ikincil bir mekanizmayı (devre kesici şönt açma vb.) tetiklemek için kullanmalıdır.

SIL grup durumunu okumak için harici izlemenin Sistem Tanılama işlev bloğunu kullanması gerekmektedir. Sistemdeki her SIL grubu, bu işlev bloğunda kendi SIL grubu durumu için bir çıkışa sahiptir ve bu çıkış işlev bloğunda “SILStarterStopMsgGrpn,” ile etiketlenir. Burada n island’daki SIL grubu numarasıdır. SIL grubu durumu, yukarıdaki numaralandırmayı takip eder.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?