8536IB1904TR-04

Tanılama İzlemesi

Tanılama izlemesi güvenlik işlevi talebinden hemen sonra gerçekleştiğinden, hatanın tespit edilmesi ve makinenin tehlikesiz bir duruma gelmesi için toplam süre, tehlikeli alana ulaşmak için gereken süreden daha kısa olmalıdır.

ISO 13849-2, 9.2.3’e göre, Kategori 2 için: MTTFd * değeri, mantığın MTTFd değerinin yarısından fazla olmalıdır. TeSys island’ın tanılama izlemesinin MTTFd değerine katkısı MTTFd > 100 yıldır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?