8536IB1904TR-04

SIL Durdurma, Durdurma Kategorisi 0, Kablolama Kategorisi 2 Konfigürasyonu

NOT: IEC 61508 standardına göre Safety Integrity Level (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi). ISO 13849’a göre Kablolama Kategorisi 2. EN/IEC 60204-1’e göre Durdurma Kategorisi 0.

Örnek: İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 1/2 — Durdurma Kategorisi 0, Kablolama Kategorisi 2 Konfigürasyonu (Dolaylı İzleme)

Lejant Örnek: İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 1/2 — Durdurma Kategorisi 0, Kablolama Kategorisi 2 Konfigürasyonu (Dolaylı İzleme)

Mekanik kilitleme

Haberleşme modülü

Paralel bağlantı

PLC

Ters bağlantı

Ön devre kesici

Acil durdurma düğmesi (S1)

Güç kaynağı

Yassı kablolu konnektör

Giriş

SIL arayüzü modülü (SIM)

Başlat

Preventa XPS-UAF Modülü

Uzantı

Başlatma düğmesi (S2)

   

Örnek: İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 1/2 — Durdurma Kategorisi 0, Kablolama Kategorisi 2 Konfigürasyonu (Doğrudan İzleme)

Mekanik kilitleme

SIL arayüzü modülü (SIM)

Paralel bağlantı

Güvenlik İşlevi PLC’si

Ters bağlantı

Ön devre kesici

Acil durdurma düğmesi (S1)

Dijital giriş

Yassı kablolu konnektör

Dijital çıkış

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?