SIL Arayüzü Modülü
SIL * Arayüz Modülü (SIM) için Hesaplanan Değerler
Mimari |
SIM |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFH* |
PFD* |
SFF* |
HFT* |
MTTFd (yıl) |
DC* |
|
Kablolama Kategorisi 1* |
2,10 – 10 |
2,10 – 5 |
>%90 |
1 |
17.459 |
İlgili değil |
Kablolama Kategorisi 2 |
>%99 |
%90 |
||||
Kablolama Kategorisi 3 |
>%99 |
%90 |
||||
Kablolama Kategorisi 4 |
%99 |
%99 |
SIL 3’ye kadar seviyeler için, IEC 61508-2 Tablo 3 ve EN 62061 Tablo 5’te tanımlanan mimari gereksinimler karşılanmaktadır.