Düşük/Yüksek Frekanslı Anahtarlama Mimarisi
Bu bölümdeki bilgiler, çalıştığınız frekans mimarisinin düşük ya da yüksek olduğunu belirlemek için kullanılabilir.
SIL * starterin elektromekanik kısmı, B10d ile karakterize edilir.
MTTFd’yi (ISO 13849-1’e göre) ya da λd’yi (IEC 62061’e göre) hesaplamak için, aşağıdaki formül uygulanır:
MTTFd=B10d/(0,1*Nop) burada λd=1/MTTFd Nop: Yıllık çalışma ortalama sayısı |
ISO 13849’a göre bir elektromekanik bileşenin çalışma süresi T10d (bileşenlerin %10’u tehlikeli biçimde arızalana*) kadar geçen ortalama süre ile sınırlıdır.
Dolayısıyla SIL starterin çalışma süresi şununla sınırlıdır:
T10d=B10d/Nop |
SIL starterin B10d’si, B10d = 1.369.863 ve T10d’yi 10 yıl olarak kabul ederek TeSys island SIL starterin çalışma döngüsü sayısı Nop = B10d/T10 = 131.400/yıl (ya da yıllık 15 döngü/saat ortalama) ile sınırlıdır.
Uygulama bu değerden daha düşük bir Nop değeri gerektiriyorsa, düşük anahtarlama frekansı kategorisine girer (burada SIL avatarları olduğu gibi kullanılabilir). Aksi takdirde yüksek anahtarlama frekansı kategorisine girer (burada aşağıda açıklanan şekilde bu işe adanmış bir SIL avatarla güvenlik işlevi gerçekleştirilmelidir).