8536IB1904TR-04

Hata Önleme Tedbirleri

Özellikler, donanım ya da yazılımdaki sistematik hataların, güvenlikle ilgili sistemdeki kullanım hataları ve bakım hatalarının mümkün olduğunca önlenmesi gerekmektedir. IEC 61508, bu gereksinimleri karşılamak amacıyla, gerekli SIL’e* bağlı olarak uygulanması gereken hata önleme amaçlı çeşitli tedbirleri tanımlamaktadır. Hata önleme amaçlı bu tedbirlerin, güvenlikle ilgili sistemin, sistemin tasarlanmasından hizmetten alınmasına kadar tüm kullanım döngüsünü kapsaması gerekmektedir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?