İşlevsel Güvenlik Terimleri
Bu kılavuzda kullanılan güvenlik terimleri aşağıda açıklanmaktadır.
|
Terim |
Standart |
Tanım |
|---|---|---|
|
Hata Toleransı |
IEC 61511–1 |
Bir işlevsel öğenin, arıza ya da hata varlığında, istenen işlevi gerçekleştirmeye devam etme becerisi |
|
İşlevsel Güvenlik |
IEC 61508-4 |
Güvenlikle ilgili Elektrikli/Elektronik/Programlanabilir Elektronik (E/E/PE) sistemlerin düzgün çalışmasına bağlı Kontrol Edilen Ekipman (Equipment Under Control - EUC) ve EUC kontrol sistemiyle ilgili genel güvenliğin ve diğer risk azaltma önlemlerinin bir parçası |
|
Güvenli Arıza |
IEC 61508-4 |
Aşağıdakileri yapan bir güvenlik işlevinin uygulanmasında rol oynayan bir öğe ve/veya alt sistem ve/veya sistemin arızalanması: |
|
Güvenli Arıza Oranı |
IEC 61508-4 |
Bir sistemin güvenli arızalarının, sistemin toplam arızalarına oranı olarak tanımlanır. |
|
Güvenli Durum |
IEC 61511–1 |
Prosesin, güvenlik sağlandığındaki durumu |
|
IEC 61800-5-2 |
PDS(SR)’nin* güvenlik sağlandığındaki durumu |
|
|
Güvenli Durdurma |
IEC 61800-5-2 |
Güvenli Durdurma işlevleri aşağıdaki gibi tanımlanır:
|
|
Güvenlik İşlevi |
IEC 61800-5-2 |
Belirli bir tehlikeli olayla bağlantılı olarak bir güvenlikle ilgili sistem ya da diğer risk azaltma önlemlerinin, PDS(SR)* tarafından tahrik edilen ekipman ya da makine için güvenli durumun sağlanması ya da korunması amacıyla uygulayacağı işlem |
|
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL) |
IEC 61508 |
IEC 61508 standardı, güvenlik işlevleri için dört Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL) tanımlamaktadır: SIL 1, en düşük bütünlük seviyesiyken SIL 4 en yüksek seviyedir. Tehlike analizi ve risk değerlendirmesi, gerekli güvenlik bütünlüğü seviyesinin belirlenmesinin temelini oluşturur. |
|
Güvenlikle İlgili Sistem |
IEC 61800-5-2 |
Aşağıdakilere yönelik sistem:
|
|
Alt sistem |
IEC 61800-5-2 |
Arızalanması, güvenlikle ilgili işlevin arızalanmasıyla sonuçlanan, güvenlikle ilgili sistemin üst seviye mimari tasarımının bir parçası |