Standartlar ve Onaylı Özellikler
TeSys island, aşağıdaki direktiflere ve standartlara uygundur:
- Makine Direktifi 2006/42/CE:
-
EN ISO 13849-1: 2015
-
EN 62061: 2016 ya da IEC 62061: 2015’e (sürüm 1.2) uygun olarak SIL CL 3 kapasitesi
-
-
Güvenlikle ilgili elektrikli/elektronik/programlanabilir elektronik sistemlerde işlevsel güvenlik: IEC 61508 sürüm 2: 2010
-
İşlevsel güvenlik – Süreç sanayi sektörü için güvenlik enstrümanlı sistemler: IEC 61511 sürüm 2: 2016
-
TeSys island Durdurma Kategorisi 0 ve Durdurma Kategorisi 1 işlevleri EN/IEC 60204-1’e uygundur.
Tek kanalda, bu işlevler için en yüksek performanslar:
-
EN ISO 13849-1’e uygun olarak Performans Seviyesi “d” Kategori 2
-
IEC 61508 Ed 2 ve IEC 61511 Ed 2’ye uygun olarak SIL* 2 kapasitesi
-
EN 62061 Ed 1’e uygun olarak SIL CL 2 kapasitesi
Çift kanalda, bu işlevler için en yüksek performanslar:
-
EN ISO 13849-1’e uygun olarak Performans Seviyesi “e” Kategori 4
-
IEC 61508 Ed 2 ve IEC 61511 Ed 2’ye uygun olarak SIL 3 kapasitesi
-
EN 62061: 2016 ya da IEC 62061: 2015’e (sürüm 1.2) uygun olarak SIL CL 3 kapasitesi
TeSys island, kablolama mimarisine bağlı olarak farklı işlevsel güvenlik performansı seviyelerini ve güvenlik bütünlüğü seviyelerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır ve aşağıdaki tabloda açıklanan işlevsel güvenlik özellikleriyle uyumludur.
İşlevsel Güvenlik Özellikleri
|
İşlev |
Güvenlikle ilgili durdurma işlevi |
|
|
Geri çekilme konumu |
Açık kontaktör |
|
|
Tepki süresi (en kötü durum) |
145 ms |
|
|
Durdurma Kategorisi EN/IEC 60204-1 |
Cat. 0 / Cat. 1 |
|
|
Makine Direktifi |
Evet |
|
|
TeSys island sistem mimarisi |
Tek kanal |
Çift kanal |
|
Performans Seviyesi EN ISO 13849-1 |
PL c, d |
PL c, d, e |
|
Kablolama Kategorisi ISO 13849-1 |
Kat 1, 2 |
Kat 3, 4 |
|
SIL CL EN 62061 |
SIL CL 2 |
SIL CL 3 |
|
SIL IEC 61508 / IEC 61511 |
SIL 2 |
SIL 3 |
İşlevsel güvenlik sertifikasına www.se.com/tesys/ adresinden ulaşılabilir.