8536IB1905KO-05

진단

시스템 진단 입력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

시스템 경보 카운터 초기화

BOOL

1

1

0, 1

시스템 경보 카운터를 0으로 다시 설정합니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

시스템 사소한 이벤트 카운터 초기화

BOOL

1

1

0, 1

시스템 사소한 이벤트 카운터를 0으로 다시 설정합니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

필드버스 통신 이벤트 카운터 초기화

BOOL

1

1

0, 1

필드버스 통신  이벤트 카운터를 0으로 다시 설정합니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

시스템 진단 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

제어 전압 변동

BOOL

1

1

0, 1

이 출력이 TRUE로 설정되면 제어 전압 변동이 감지됩니다.

SIL* 스타터 중지 상태

BOOL

1

1

0, 1

0 = 모든 SIL 그룹에 SIL 스타터 중지 상태 5(정상 작동, SIL 스타터 중지 명령 수신되지 않음)
1 = 모든 SIL 그룹이 SIL 스타터 중지 명령을 받음

필드버스 통신 이벤트 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65535

필드버스 통신 이벤트의 수를 계산합니다.

시스템 경보 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65535

시스템의 경보 수를 계산합니다.

시스템 사소한 이벤트 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65535

시스템의 사소한 이벤트 수를 계산합니다.

경미한 이벤트 레코드 레지스터 1

MINEVENTREC

80

0, —

최근의 사소한 이벤트 레코드 1

경미한 이벤트 레코드 레지스터 2

MINEVENTREC

80

0, —

사소한 이벤트 기록 2

경미한 이벤트 레코드 레지스터 3

MINEVENTREC

80

0, —

사소한 이벤트 기록 3

경미한 이벤트 레코드 레지스터 4

MINEVENTREC

80

0, —

사소한 이벤트 기록 4

경미한 이벤트 레코드 레지스터 5

MINEVENTREC

80

0, —

사소한 이벤트 기록 5

SIL 스타터 중지 메시지 그룹 1

USINT

8

0–5

SIL 그룹 1의 상태
0 = 시스템 구성에 SIL 그룹이 없음
1 = 아바타 장치 이벤트의 영향을 받는 SIL 그룹
2 = SIL 그룹 중지 명령이 수신됨, SIL 스타터가 아직 열리지 않음
3 = SIL 그룹 중지 명령이 성공적으로 실행되었으며 모든 SIL 스타터가 열림
4 = 하나의 SIM 입력 채널(점퍼 또는 SIM 입력 배선으로 인해 문제가 발생함)에만 SIL 그룹 중지 명령이 실행되었지만 SIL 스타터가 성공적으로 열림
5 = 정상 작동, SIL 스타터 열기 또는 닫기 가능

SIL 스타터 중지 메시지 그룹 2

USINT

8

0–5

SIL 그룹 2의 상태
0 = 시스템 구성에 SIL 그룹이 없음
1 = 아바타 장치 이벤트의 영향을 받는 SIL 그룹
2 = SIL 그룹 중지 명령이 수신됨, SIL 스타터가 아직 열리지 않음
3 = SIL 그룹 중지 명령이 성공적으로 실행되었으며 모든 SIL 스타터가 열림
4 = 하나의 SIM 입력 채널(점퍼 또는 SIM 입력 배선으로 인해 문제가 발생함)에만 SIL 그룹 중지 명령이 실행되었지만 SIL 스타터가 성공적으로 열림
5 = 정상 작동, SIL 스타터 열기 또는 닫기 가능

SIL 스타터 중지 메시지 그룹 3

USINT

8

0–5

SIL 그룹 3의 상태
0 = 시스템 구성에 SIL 그룹이 없음
1 = 아바타 장치 이벤트의 영향을 받는 SIL 그룹
2 = SIL 그룹 중지 명령이 수신됨, SIL 스타터가 아직 열리지 않음
3 = SIL 그룹 중지 명령이 성공적으로 실행되었으며 모든 SIL 스타터가 열림
4 = 하나의 SIM 입력 채널(점퍼 또는 SIM 입력 배선으로 인해 문제가 발생함)에만 SIL 그룹 중지 명령이 실행되었지만 SIL 스타터가 성공적으로 열림
5 = 정상 작동, SIL 스타터 열기 또는 닫기 가능

SIL 스타터 중지 메시지 그룹 4

USINT

8

0–5

SIL 그룹 4의 상태
0 = 시스템 구성에 SIL 그룹이 없음
1 = 아바타 장치 이벤트의 영향을 받는 SIL 그룹
2 = SIL 그룹 중지 명령이 수신됨, SIL 스타터가 아직 열리지 않음
3 = SIL 그룹 중지 명령이 성공적으로 실행되었으며 모든 SIL 스타터가 열림
4 = 하나의 SIM 입력 채널(점퍼 또는 SIM 입력 배선으로 인해 문제가 발생함)에만 SIL 그룹 중지 명령이 실행되었지만 SIL 스타터가 성공적으로 열림
5 = 정상 작동, SIL 스타터 열기 또는 닫기 가능

SIL 스타터 중지 메시지 그룹 5

USINT

8

0–5

SIL 그룹 5의 상태
0 = 시스템 구성에 SIL 그룹이 없음
1 = 아바타 장치 이벤트의 영향을 받는 SIL 그룹
2 = SIL 그룹 중지 명령이 수신됨, SIL 스타터가 아직 열리지 않음
3 = SIL 그룹 중지 명령이 성공적으로 실행되었으며 모든 SIL 스타터가 열림
4 = 하나의 SIM 입력 채널(점퍼 또는 SIM 입력 배선으로 인해 문제가 발생함)에만 SIL 그룹 중지 명령이 실행되었지만 SIL 스타터가 성공적으로 열림
5 = 정상 작동, SIL 스타터 열기 또는 닫기 가능

SIL 스타터 중지 메시지 그룹 6

USINT

8

0–5

SIL 그룹 6의 상태
0 = 시스템 구성에 SIL 그룹이 없음
1 = 아바타 장치 이벤트의 영향을 받는 SIL 그룹
2 = SIL 그룹 중지 명령이 수신됨, SIL 스타터가 아직 열리지 않음
3 = SIL 그룹 중지 명령이 성공적으로 실행되었으며 모든 SIL 스타터가 열림
4 = 하나의 SIM 입력 채널(점퍼 또는 SIM 입력 배선으로 인해 문제가 발생함)에만 SIL 그룹 중지 명령이 실행되었지만 SIL 스타터가 성공적으로 열림
5 = 정상 작동, SIL 스타터 열기 또는 닫기 가능

SIL 스타터 중지 메시지 그룹 7

USINT

8

0–5

SIL 그룹 7의 상태
0 = 시스템 구성에 SIL 그룹이 없음
1 = 아바타 장치 이벤트의 영향을 받는 SIL 그룹
2 = SIL 그룹 중지 명령이 수신됨, SIL 스타터가 아직 열리지 않음
3 = SIL 그룹 중지 명령이 성공적으로 실행되었으며 모든 SIL 스타터가 열림
4 = 하나의 SIM 입력 채널(점퍼 또는 SIM 입력 배선으로 인해 문제가 발생함)에만 SIL 그룹 중지 명령이 실행되었지만 SIL 스타터가 성공적으로 열림
5 = 정상 작동, SIL 스타터 열기 또는 닫기 가능

SIL 스타터 중지 메시지 그룹 8

USINT

8

0–5

SIL 그룹 8의 상태
0 = 시스템 구성에 SIL 그룹이 없음
1 = 아바타 장치 이벤트의 영향을 받는 SIL 그룹
2 = SIL 그룹 중지 명령이 수신됨, SIL 스타터가 아직 열리지 않음
3 = SIL 그룹 중지 명령이 성공적으로 실행되었으며 모든 SIL 스타터가 열림
4 = 하나의 SIM 입력 채널(점퍼 또는 SIM 입력 배선으로 인해 문제가 발생함)에만 SIL 그룹 중지 명령이 실행되었지만 SIL 스타터가 성공적으로 열림
5 = 정상 작동, SIL 스타터 열기 또는 닫기 가능

SIL 스타터 중지 메시지 그룹 9

USINT

8

0–5

SIL 그룹 9의 상태
0 = 시스템 구성에 SIL 그룹이 없음
1 = 아바타 장치 이벤트의 영향을 받는 SIL 그룹
2 = SIL 그룹 중지 명령이 수신됨, SIL 스타터가 아직 열리지 않음
3 = SIL 그룹 중지 명령이 성공적으로 실행되었으며 모든 SIL 스타터가 열림
4 = 하나의 SIM 입력 채널(점퍼 또는 SIM 입력 배선으로 인해 문제가 발생함)에만 SIL 그룹 중지 명령이 실행되었지만 SIL 스타터가 성공적으로 열림
5 = 정상 작동, SIL 스타터 열기 또는 닫기 가능

SIL 스타터 중지 메시지 그룹 10

USINT

8

0–5

SIL 그룹 10의 상태
0 = 시스템 구성에 SIL 그룹이 없음
1 = 아바타 장치 이벤트의 영향을 받는 SIL 그룹
2 = SIL 그룹 중지 명령이 수신됨, SIL 스타터가 아직 열리지 않음
3 = SIL 그룹 중지 명령이 성공적으로 실행되었으며 모든 SIL 스타터가 열림
4 = 하나의 SIM 입력 채널(점퍼 또는 SIM 입력 배선으로 인해 문제가 발생함)에만 SIL 그룹 중지 명령이 실행되었지만 SIL 스타터가 성공적으로 열림
5 = 정상 작동, SIL 스타터 열기 또는 닫기 가능

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.