8536IB1905KO-05

문서의 범위

이 문서를 사용하여 다음을 수행합니다.

  • 기능 블록을 만들고 저장한 다음 PLC를 프로그래밍하는 데 사용합니다.

  • 레지스터 맵에서 PLC를 직접 프로그래밍합니다.

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
TeSys 아일랜드를 설치, 작동 또는 유지하기 전에 이 설명서와 모든 관련 문서를 읽고 이해하십시오. 설치, 조정, 수리 및 유지보수는 자격을 갖춘 직원이 수행해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.