8536IB1905KO-05

스위치 - SIL 정지, W. Cat 1/2

이 기능 블록은 배선 카테고리 1 및 배선 카테고리 2에 부합하는 중지 카테고리 0 또는 중지 카테고리 1 기능이 있는 전기 회로의 전선을 구축 혹은 중단합니다.*

SwitchSILStopCat1and2 기능 블록

모드버스 TCP 입력 — 스위치

입력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

실행 1

8501

0

1

트립 리셋

8501

3

1

모드버스 TCP 출력 — 스위치

출력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

열 과부하 초기화 시간

450

0

16

보호 트립 메시지 1

452

0

16

보호 트립 메시지 2

453

0

16

보호 경보 메시지 1

461

0

16

보호 경보 메시지 2

462

0

16

IRMS 평균

500

0

32

열 과부하 트립 시간

511

0

16

준비

3201

0

1

실행 1 상태

3201

1

1

트립됨

3201

2

1

경보

3201

3

1

부하 가동 중

3201

8

1

초기화 준비 완료

3201

9

1

자산 경보

3202

3

1

업스트림 전압 존재 1

3202

12

1

사용된 전동기 열 용량

9630

0

8

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.