DOCA0272IT-00

Membri supportati di UDT_Control

Non tutti i membri del tipo definito dall'utente "UDT_Control" (vedere UDT_Control) sono supportati da tutti gli avatar. La tabella seguente contiene una panoramica degli elementi disponibili per questo avatar. I valori non supportati utilizzano sempre il valore predefinito.

NOTA: livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.

Elementi

Elemento

Elemento secondario

Supportato

MotorTemperature

n/d

SILGroup

n/d

ThermalCapacity

n/d

AlarmMsg1

GroundCurrent

ThermalOverload

PhaseUnbalance

Sottocorrente

AlarmMsg2

Sovracorrente

MotorOverheat

TripMsg1

GroundCurrent

ThermalOverload

LongStart

Blocco

PhaseUnbalance

Sottocorrente

Stallo

TripMsg2

PhConfig

Sovracorrente

PhaseLoss

PhaseReversal

MotorOverheat

TimeToTrip

n/d

TimeToReset

n/d

PAStatusReg1

PA0Status

No

PA1Status

No

PA2Status

No

PA3Status

No

PA4Status

No

PA5Status

No

PA6Status

No

PA7Status

No

PA8Status

No

PA9Status

No

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.