DOCA0272IT-00

UDT_Energy

L'UDT Energy è utilizzato per trasferire i dati di energia aciclici di un avatar, come le informazioni sulla potenza e l'energia attiva/reattiva. Le interfacce dei blocchi di funzione dell'avatar energia generica PROFINET IO e PROFIBUS DP contengono questo UDT come parametro.

Elementi

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

TotActPower

DINT

Potenza attiva totale per l'avatar. (Unità: W)

MaxTotActPow

DINT

Valore massimo della potenza attiva per l'avatar (Unità: W)

MaxTotActPowTimestamp

DTL

Data e ora in cui il valore massimo della potenza attiva è stato registrato.

TotReactPower

DINT

Valore della potenza reattiva totale dell'avatar (Unità: VAR)

MaxTotReactPow

DINT

Valore massimo della potenza reattiva per l'avatar (Unità: VAR)

MaxTotReactPowTimestamp

DTL

Data e ora in cui il valore massimo della potenza reattiva è stato registrato.

TruePowFact

USINT

Fattore di potenza vero.

MinTruePowFact

USINT

Valore minimo del fattore di potenza.

MaxTruePowFact

USINT

Valore massimo del fattore di potenza.

MinTruePowFactTimestamp

DTL

Data e ora in cui il fattore di potenza minimo è stato registrato.

MaxTruePowFactTimestamp

DTL

Data e ora in cui il valore massimo del fattore di potenza è stato registrato.

TotActEnergy

UDINT

Valore dell'energia attiva totale per tutti gli avatar nel sistema con il monitoraggio energia abilitato. (Unità: Wh)

TotReactEnergy

UDINT

Valore dell'energia reattiva totale per tutti gli avatar nel sistema con il monitoraggio energia abilitato. (Unità VARh)

ToU_TotActEnergyCh1

UDINT

Canale 1: ToU (tempo d'uso) valore di energia attiva totale.

ToU_TotActEnergyCh2

UDINT

Canale 2: ToU (tempo d'uso) valore di energia attiva totale.

ToU_TotActEnergyCh3

UDINT

Canale 3: ToU (tempo d'uso) valore di energia attiva totale.

ToU_TotActEnergyCh4

UDINT

Canale 4: ToU (tempo d'uso) valore di energia attiva totale.

ToU_TotReactEnergyCh1

UDINT

Canale 1: ToU (tempo d'uso) valore di energia reattiva totale.

ToU_TotReactEnergyCh2

UDINT

Canale 2: ToU (tempo d'uso) valore di energia reattiva totale.

ToU_TotReactEnergyCh3

UDINT

Canale 3: ToU (tempo d'uso) valore di energia reattiva totale.

ToU_TotReactEnergyCh4

UDINT

Canale 4: ToU (tempo d'uso) valore di energia reattiva totale.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.