DOCA0272IT-00

UDT_SystemEnergy2

L'UDT SystemEnergy2 è utilizzato per trasferire i dati di energia e potenza aciclici dell'avatar di sistema. Le interfacce dei blocchi di funzione PN_SystemEnergy e DP_SystemEnergy contengono questo UDT come parametro.

Elementi

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

VSwellRecordReg1

STRUCT

Vedere Struct VSwellRecordRegX.

VSwellRecordReg2

STRUCT

Vedere Struct VSwellRecordRegX.

VSwellRecordReg3

STRUCT

Vedere Struct VSwellRecordRegX.

VSwellRecordReg4

STRUCT

Vedere Struct VSwellRecordRegX.

VSwellRecordReg5

STRUCT

Vedere Struct VSwellRecordRegX.

VSwellCnt

UINT

Valore contatore aumento tensione

TotActPow

DINT

Potenza attiva totale per il sistema. (Unità: W)

MaxTotActPow

DINT

Valore massimo della potenza attiva per il sistema. (Unità: W)

MaxTotActPowTimestamp

DTL

Data e ora in cui il valore massimo della potenza attiva è stato registrato.

TotReactPower

DINT

Potenza reattiva totale per il sistema. (Unità: VAR)

MaxTotReactPow

DINT

Valore massimo della potenza reattiva per il sistema. (Unità: VAR)

MaxTotReactPowTimestamp

DTL

Data e ora in cui il valore massimo della potenza reattiva è stato registrato.

TruePowFact

USINT

Fattore di potenza vero.

MinTruePowFact

USINT

Valore fattore di potenza vero minimo.

MaxTruePowFact

USINT

Valore massimo fattore di potenza vero.

MinTruePowFactTimestamp

DTL

Data e ora in cui il valore del fattore di potenza minimo è stato registrato.

MaxTruePowFactTimestamp

DTL

Data e ora in cui il valore massimo del fattore di potenza è stato registrato.

TotActEnergy

UDINT

Valore dell'energia attiva totale per tutti gli avatar nel sistema con il monitoraggio energia abilitato. (Unità: Wh)

TotReactEnergy

UDINT

Valore dell'energia reattiva totale per tutti gli avatar nel sistema con il monitoraggio energia abilitato. (Unità: VARh)

Struct VSwellRecordRegX

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

uiMagnitude

UINT

Ampiezza del registro tensione.

dtlStartDate

DTL

Avvia timestamp del registro tensione.

dtlStopDate

DTL

Arresta timestamp del registro tensione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.