DOCA0272IT-00

Contattore

Profilo blocco di funzione

Tipo blocco di funzione

Blocco di funzione controllo avatar.

Tipo di accesso ai dati

Ciclico (lettura/scrittura) e aciclico (lettura).

Uso previsto

"Contattore" avatar dispositivo.

Funzionalità

Il blocco di funzione Contattore stabilisce o interrompe una linea di alimentazione in un circuito elettrico.

Le sezioni seguenti contengono informazioni dettagliate sull'interfaccia e l'uso dei parametri dei blocchi di funzione PROFINET IO e PROFIBUS DP per questo avatar.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.