DOCA0272IT-00

PN_Control_Analog_I/O (PROFINET IO)

Le tabelle seguenti contengono informazioni sui parametri dell'interfaccia blocco di funzione.

Ingressi

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

Categoria variabili

i_xEnable

BOOL

Attiva l'elaborazione del blocco di funzione. I daci ciclici verranno letti/scritti nell'interfaccia IO dell'hardware.

Controllo blocco di funzione

i_iAQ0

INT

Valore da scrivere sull'uscita analogica 0 Unità e scala dipendono dal tipo di uscita analogica configurato.

  • Tipo 0 (unità: mV)
  • Tipo 1 (unità: mV)
  • Tipo 2 (unità: μA)
  • Tipo 3 (unità: μA)

Dati ciclici

i_hwStartAddress

Variante

Deve corrispondere al primo indirizzo dell'intervallo dell'indirizzo del modulo secondario dell'ingresso ciclico dell'avatar correlato per poter eseguire la comunicazione di lettura ciclica.

Parametro di comunicazione

Uscite

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

Categoria variabili

q_xActive

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il blocco di funzione avatar è abilitato oppure una richiesta aciclica è occupata.

Stato blocco di funzione

q_xError

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, si è verificato un errore rilevato durante l'esecuzione del blocco di funzione avatar. Per informazioni dettagliate sull'errore rilevato, consultare il valore dell'ID errore.

Stato blocco di funzione

q_dwErrorID

DWORD

L'ID errore contiene informazioni dettagliate sull'errore rilevato che si è verificato. I valori possibili sono indicati nella tabella seguente:

Stato blocco di funzione

q_xReady

BOOL

Indica TRUE se il blocco di funzione è pronto a ricevere un comando Esegui.

Dati ciclici

q_iAI0

INT

Indica il valore letto dall'ingresso analogico 0. Unità e scala dipendono dal tipo di uscita analogica configurato.

  • Tipo da 0 a 12 (unità: 0.1 °C)
  • Tipo 13 (unità: mV)
  • Tipo 14 (unità: mV)
  • Tipo 15 (unità: μA)
  • Tipo 16 (unità: μA)

Dati ciclici

q_iAI1

INT

Indica il valore letto dall'ingresso analogico 1.

Dati ciclici

q_iHWOut

INT

Indirizzo hardware dell'uscita analogica.

Parametro di comunicazione

Codici di stato ed errore da ConstTeSysIsland

Nome membro

Utilizzato dal blocco di funzione

Cdw_ErrNoMsg

Cdw_ErrInternal

No

Cdw_ErrInvalidCycInAddr

Cdw_ErrInvalidHwid

No

Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars

No

Cdw_ErrReadCycIn

Cdw_ErrReadAcycData1

No

Cdw_ErrReadAcycData2

No

Cdw_ErrWriteAcycData

No

Cdw_StsReadAcycData1Compl

No

Cdw_StsReadAcycData2Compl

No

Cdw_StsWriteAcycDataCompl

No

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.